ATV320,ATV32变频器报ObF是什么故障?
问题描述:
ATV320,ATV32变频器报ObF是什么故障?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV320,ATV32变频器报ObF是制动过速故障。
可能原因:
1) 变频器和电机驱动性负载下降的时候,电机发电使直流母线电压上升至OBH。典型的负载包括起升机构的下降或放卷机构。
2) 有一定惯量的负载减速或停机,为满足减速时间的要求,直流母线电压过高。典型的负载包括各种有停车精度要求的直线或圆周运动,离心类负载的主动停机。
3) 制动电阻配置阻值过大。
4) 制动电阻断开或制动单元开路。
5) 制动单元和制动电阻回路接线错误,导致制动电阻没有跟制动单元串联连接到直流母线上。
解决措施:
1) 研究工艺应用,配置合适的制动单元和制动电阻。
2) 选用带有制动单元或可配置制动单元的变频器。
3) 正确设置参数,适当设置加减速时间。
4) 检查制动电阻和制动单元的接线。
5) 检查制动电阻的阻值。
是否有帮助?