问题描述:
Somachine软件中添加M251时,可以选择版本,但在Somachine Center中无法选择版本?所属产品线:
Modicon M251解决方法:
以M251为例,在Somachine Center中添加时只可以选中V4.0.2.9版本,但是在项目中点击右键添加设备时,可以选择V4.0.2.9之外还可以选择V4.0.2.20。如果要选择高版本,请在项目中点击右键添加。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
以M251为例,在Somachine Center中添加时只可以选中V4.0.2.9版本,但是在项目中点击右键添加设备时,可以选择V4.0.2.9之外还可以选择V4.0.2.20。如果要选择高版本,请在项目中点击右键添加。


是否有帮助?