我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器报OLC是什么故障?

问题描述:
ATV320变频器报OLC是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报OLC是过程过载故障,过程过载功能默认是未激活状态,[应用过载延时]TOL参数大于0时就会激活过程过载保护功能。当变频器处于电流限幅状态时,且输出电流大于[应用过载阈值]LOC,且持续时间大于[应用过载延时]TOL就会报OLC故障。
可能原因:
1、应用的机械故障;
2、应用的负载循环状况变化;
3、过程过载参数设置不合理。
解决措施:
1、检查并清除机械问题;
2、检查过程过载参数,参数路径:[CONF]--[FULL]--[FLT-]--[OLD-]--[TOL]/[LOC]。