我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器报F001是什么故障?
问题描述:
ATV310变频器报F001是什么故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器报F001是预充电故障。
可能原因:
1、电源电压不稳定;
2、变频器预充电回路异常。
解决措施:
1、检查电源电压是否正常;
2、电源电压正常的情况下,如果变频器断电仍然不能复位故障,可尝试将变频器恢复出厂设置,如果仍然报故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
恢复出厂设置方法如下:ATV310变频器恢复出厂设置如何操作?