我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器报OPF1是什么故障?

问题描述:
ATV320变频器报OPF1是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报OPF1是输出缺一相故障。
可能原因:
1、接了单相电机。变频器输入电压无论是单相还是三相,输出都只能接三相电机,不能接单相电机;
2、电机有缺相问题,变频器和电机之间接线没接好,或输出接触器没有正常吸合。
解决措施:
1、检查变频器和电机的连接,电机是否有缺相,输出接触器是否正常吸合;
2、屏蔽输出缺相故障后,不接电机启动变频器,运行50Hz后测量输出两相之间的电压,观察是否存在输出电压不平衡或者测量不到电压的情况。如果测量电压不平衡或者存在缺相情况,可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。