[Q&A]ATV320、ATV32变频器报OPF2如何处理?
问题描述:
ATV320、ATV32变频器报OPF2是什么原因,如何解决?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV320、ATV32变频器报OPF2是电机缺3相故障。
可能原因:
1、没有连接电机或电机功率太低。
2、输出接触器打开。
3、电机电流瞬时不稳定。
修复措施:
1、检查变频器与电机的连接情况。
2、如果变频器输出端有使用接触器时,需要在变频器启动前先接通接触器,停机后再断开接触器;或者将参数[输出缺相](OPL) 设置为[输出中断](OAC)。
3、在小功率电机或未接电机测试时,需要关闭电机缺相检测功能,将[输出缺相](OPL)设置为No。
4、检查[电机额定电压](UnS)、[电机额定电流](nCr)是否与电机铭牌一致,[IR定子压降补偿](UFr)是否过高,可尝试执行[自整定](tUn)。
是否有帮助?