我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器报PTFL是什么故障?

问题描述:
ATV320变频器报PTFL是什么故障?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器报PTFL是LI6=PTC探头故障。
可能原因:DI6端子上接的PTC探头开路或短路。
解决措施:
1、检查PTC探头是否正常,传感器类型是否正确;
2、检查PTC传感器与变频器接线。SW2拨码开关在“PTC”位置时,PTC功能激活,PTC传感器接DI6和COM端子;
3、测量+24V端子和COM端子之间电压是否正常。