我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058通过CanMotion控制驱动器时,在回零功能块MC_Home中没有选择回零模式的管脚,如何解决?
问题描述:
LMC058通过CanMotion控制驱动器时,在回零功能块MC_Home中没有选择回零模式的管脚,如何解决?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

可以用SMC3_CAN_Writeparameter对索引为6098的参数直接赋值。对应的回零30种方式在手册中应经列出。特别注意在该功能块的usiSubIndex和usiDataLength对应的数据类型都是SINT短整型数,在这里可以理解为BYTE。