我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058一体化本体上的接线盒如果丢失应该订那个型号的接线盒?
问题描述:
LMC058一体化本体上的接线盒如果丢失应该订那个型号的接线盒?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058上的一个控制器配电模块、两个嵌入式专用I/O模块及三个嵌入式常规I/O模块的接线盒型号一样,都是TM5ACTB12。如果缺少的比较多,可按TM5ACTB1210订货,该型号包含10个TM5ACTB12。