我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058通过FTP方式误删了SysLog文件,如何找回这些文件?
问题描述:
LMC058通过FTP方式误删了SysLog文件,如何找回这些文件?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

1. 使用SoMachine连接至控制器;

2. 双击“MyController”;

3. 选择“Log”选项卡;

4. 点击刷新按钮,可以看到SoMachine加载了包含登录事件的文件;

5. 点击输出按钮,生成xml文件;

6. 点击“Files”选项卡;

7. 点击右侧刷新按钮,刷新PLC文件;

8. 找到“SysLog”文件夹的文件,使用“<<”按钮拷贝至当前计算机上。