如何用U盘给LMC058下载程序?
问题描述:
如何用U盘给LMC058下载程序?所属产品线:
LMC058 & LMC078解决方法:
1. 在电脑上插入U盘;
2. 如下图确认控制器的启动模式为“start in run”或者“Run/Stop Input”。


3. 在“Program”选项卡下,选择“Project”下的“USB Mass Storage...”项;

4. 选择“Micros”下的“Download App”项;

5. 选择“Generate”并确认;

6. 在出现的对话框上选择“Yes”;

7. 取下U盘插入已经上电的控制器,传输过程中, USB的LED绿色闪烁,如果传输正常完成LED为绿色常亮(如果传输出现错误LED为红色常亮,请重复上述过程);
8. 将控制器重新上电两次。
是否有帮助?