我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用U盘更新LMC058控制器的固件?

问题描述:
如何使用U盘更新LMC058控制器的固件?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

1. 将U盘格式化为FAT32文件格式;

2. 将解压后的固件文件拷贝至U盘根目录;

3. 将LMC058控制器断电;

4. 将U盘连接至USB接口;

5. 将LMC058控制器上电,下载过程中“USB Host”LED绿色闪烁,其他LED熄灭;

6. 如果下载成功,“USB Host”LED绿色常亮,取下U盘,控制器会自动重启,更新固件完成。如果“USB Host”LED变红,说明下载失败,请重复上述步骤。