我们今天能为您提供什么帮助?

使用USB Mini-B连接LMC058控制器监控程序运行,有时连接会中断是什么原因?

问题描述:
使用USB Mini-B连接LMC058控制器监控程序运行,有时连接会中断是什么原因?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

普通USB连接线适合用于程序的快速更新或持续时间较短的连接,它容易受电磁干扰影响,不适合长期连接。如果需要长期连接,建议使用以太网连接或有功能性接地的USB连接线(BMXXCAUSBH045)。