Acti 9系列产品中,剩余电流动作保护器件是否具有自动重合闸功能?
问题描述:
Acti 9系列产品中,剩余电流动作保护器件是否具有自动重合闸功能?所属产品线:
Vigi iC65; Vigi for iDPN; Vigi for NG125解决方法:
没有。根据国标GB/Z 6829-2008中C.2条款:
C.2.1 重合闸功能只适用于额定电流大于63A,额定剩余动作电流大于0.03A的用于间接接触保护的剩余电流保护电器。
C.2.2 额定剩余动作电流小于或等于0.03A的剩余电流保护电器不应具有重合闸功能。
C.2.3 延时型剩余电流保护电器不应具有重合闸功能。
C.2.4 自动重合闸剩余电流保护电器,因剩余电流脱扣动作后,经过20s~60s的时间间隔后才能自动重合闸,但手动合闸不受时间间隔限制。
C.2.5 自动重合闸剩余电流保护电器只能自动重合闸一次。如自动重合闸后,剩余电流保护电器因接地故障未排除而再次动作后,则自动合闸功能应自行闭锁,不应再自动重合闸。
由于Acti 9系列产品在实际使用中,都可能用于直接接触,所以全系列产品都没有自动重合闸功能。
对于其中的ic65和ilD系列产品,可加装ARA自动重合闸或RCA远程控制附件,通过在附件上设置相关参数,以实现脱扣后自动重合闸。
是否有帮助?






需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。