我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine V4.1软件能否对M218系列PLC、HMIGXO系列触摸屏编程?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以,该软件默认隐藏了M218系列PLC、HMIGXO系列触摸屏编程组件,用户需在Somachine Configuration Manager里面输入本地产品代码启用编程组件。启用M218系列PLC编程组件请输入:KP4UWC8GU57MWCEA5GRNQ62YTQ,启用 HMIGXO系列触摸屏编程组件请输入:DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3,同时启用编程组件请输 入:23AXZ59FR4MHRZCVU7CHWS5KU2。