我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用户可以通过哪些途径可以索取Somachine V4.1免费授权?
问题描述:
用户可以通过哪些途径可以索取Somachine V4.1免费授权?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Somachine V4.1授权为免费授权,用户只能通过Web方式和电话注册的方式获取。用户可登录施耐德电气官方网站链接(http://www.se.com/licensing)注册个人账户,并激活账户后通过web方式索取免费授权;用户也可拨打注册向导中提供的施耐德电气软件注册中心电话(亚太地区:0061291258531)索取免费授权。