我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic 能否上载TM221控制器里的程序?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以。具体操作步骤如下:
1.在试运行窗口中,单击连接,可以通过串口,MiniUSB或者以太网口进行连接。
2.如果是串口或者USB则在本地设备选择控制器;如果是通过以太网连接则在以太网设备列表中选择控制器。
3.单击登录按钮来登录到所选的控制器。
如果 Logic Controller 受密码保护,请键入密码并单击确定进行连接。
4.单击控制器到 PC(上传)。
如果控制器到 PC(上传)按钮不可用,请确认是否发生了以下情况:
存储在 Logic Controller 中的应用程序是否与当前 SoMachine Basic 应用程序完全相同。
Logic Controller 系统的硬件配置是否与 SoMachine Basic 应用程序中的当前配置不兼容。
5.单击确定以确认从 Logic Controller 上传。
结果:随即出现一个状态栏,其中显示了连接状态。传输完成时,应用程序会从 Logic Controller 上传到 SoMachine Basic。