Somachine软件中利用READ_VAR和ADDM功能块读以太网从站设备时ADDM功能块Addr管脚如何定义?
问题描述:
Somachine软件中利用READ_VAR和ADDM功能块读以太网从站设备时ADDM功能块Addr管脚如何定义?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
当接Modbus TCP标准从站时:会请求通讯端口(对嵌入式以太网端口为3)和目标IP地址{A.B.C.D},地址:
'<Communication port number>{A.B.C.D}'
注意:Modbus
TCP标准从站使用Modbus地址255(UnitId默认值)。但是Modbus
TCP设备值可能不同(例如,Tesys具有Modbus地址1),这种情况要添加UnitId.默认情况下使用TCP端口502。也可以使用非标准端
口,方法是将端口号添加到IP地址,地址:
'<Communication port number A.B.C.D>{A.B.C.D}:<port>'
举例说明:
1.使用标准TCP端口502在Modbus TCP从站IP地址为192.168.0.1上发送消息,地址就应该是:'3{192.168.0.1}'
2.Modbus TCP标准主站通过以太网/串行线路网关在Modbsu串行从站地址为2(IP地址为192.168.0.1)处使用标准TCP端口502发送消息,地址应该写:'3{192.168.0.1}2'
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。