Somachine中的%MX变量与标准Modbus中的%M怎么对应?
问题描述:
Somachine中的%MX变量与标准Modbus中的%M怎么对应? 所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
%MX与标准Modbus中的01 COIL STATUS不能直接通讯,而Somachine中又没有%M格式的BOOL变量,可以利用Bit_As_word功能块转换成%MW,当BIT00为False时word为0 ,当BIT00为True时word为1 。这样就可以利用标准MOdbus中的03 HOLDING REGISTER进行通讯。
是否有帮助?