SoMachine中有没有“秒脉冲”功能块?
问题描述:
SoMachine中有没有“秒脉冲”功能块?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在SoMachine中可以用两种方式实现“秒脉冲”:
1. 用ONE_SEC_PULSE功能块。ONE_SEC_PULSE功能块在输出 q_xOput中以 1 秒时长产生脉冲。

2. 用BLINK功能块(可以自定义脉冲周期)。BLINK功能块输出方波脉冲信号,输入由BOOL类型ENABLE,以及TIME类型TIMELOW和TIMEHIGH组成,输出OUT是BOOL类型。

另外,对于M241/M251 PLC,也可以使用系统变量plc_r.i_x1sClk产生一秒脉冲,也有时基100ms,10ms脉冲信号的系统变量。

是否有帮助?