我们今天能为您提供什么帮助?

TM251MESE的两个以太网端口默认IP地址一样吗?

问题描述:
TM251MESE的两个以太网端口默认IP地址一样吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

不一样,TM251MESE 2 个不同的以太网网络。每一个都获取其自己独有的 IP MAC 址。

Ethernet1,默认的IP地址为11.11.xx.xx(xx为MAC1的最后二位转换而来)

Ethernet2,默认的IP地址为10.10.xx.xx(xx为MAC2的最后二位转换而来)