TM251MESE 的两个以太网口有什么区别?
问题描述:
TM251MESE 的两个以太网口有什么区别?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
TM251MESE 含有Ethernet1 2个RJ45口通过一个内部交换机连接,专用于在机器之间或与工厂网络进行通讯。Ethernet2“现场总线”以太网端口(1个RJ 45接口),通过以太网I/O Scanner主站功能优化现场设备(变频器,分布式I/O等)与以太网Modbus TCP I/O Scanner、以太网Modbus TCP(客户端/服务器、EthernetIP(适配器)、UDP、TCP、SNMP和SoMachine协议进行连接,该端口也可以连接到工厂网络。
例如,您可以:将您的 PC 连接到以太网1,通过以太网2使用 Modbus TCP I/O 扫描器。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。