我们今天能为您提供什么帮助?

M221 高速计数HSC0、HSC1默认的捕捉ICa与复位预设值Ipres的输入点是如何分配的?

问题描述:
M221 HSC0、HSC1默认的捕捉(ICa)与复位预设值(Ipres)的输入点分别是?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

ICa 用于捕捉当前值(%HSC.V 或 %HSC.VD),并将其存储在 %HSC.C 或 %HSC.CD 中。在适用的情况下,针对 %HSC0 将 Ica 输入指定为 %I0.3,针对 %HSC1 将其指定为 %I0.4。 IPres 输入处于活动状态时,下列方式影响当前值:

对于加计数,%HSC.V 或 %HSC.VD 复位为 0。

对于减计数,分别使用 %HSC.P 或 %HSC.PD 的内容写入 %HSC.V 或 %HSC.VD。

对于频率计数,%HSC.V 或 %HSC.VD 设置为 0。

针对 %HSC.F 也设置为 0。在适用的情况下,针对 %HSC0 将 IPres 输入指定为 %I0.2,针对 %HSC1 将其指定为 %I0.5。