我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine软件中M251可配置的最大任务数是多少?
问题描述:
SoMachine软件中M251可配置的最大任务数是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可为 Modicon M251 Logic Controller 定义的最大任务数为:

总任务数 = 13

循环任务数 = 3

自由运行任务数 = 1

事件任务数 = 8

外部事件任务数 = 1