我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221 PLC与Vijeo Citect上位机通信,Modscan可扫到M221 PLC的数据,为什么VJC读取不到数据?
问题描述:
M221 PLC与Vijeo Citect上位机通信,Modscan可扫到M221 PLC的数据,为什么VJC读取不到数据?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

正常配置I/O deviceportboard之外,与M221通信还需在I/O deviceaddress填入255,这样可以正常通信。经测试填入其它的地址1---255都可以正常通信,但是不可以不填写。