我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Somachine 软件中如何使用共用变量实现屏和PLC之间的通讯?
问题描述:
在Somachine 软件中如何使用共用变量实现屏和PLC之间的通讯?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

右键Application 选择Add Object------Symble Configuration,在界面的左侧Available Variables中选择想作为共有变量的变量,按下标有右箭头的按钮将该变量添加到Selected Variables 栏中。然后在Vejio Frame 中定义变量时选择Somachine选项卡,并选择刚添加的变量即可。