我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine V4.1中,更换设备型号是否可以在不同型号的控制器之间?
问题描述:
Somachine V4.1中,更换设备型号是否可以在不同型号的控制器之间?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以!Somachine V3.1版本中,同一型号(如M218)之间控制器可以更换,但不同型号之间不可以更换。Somachine V4.1中,即可在同一型号之间,又可在不同型号之间转换设备型号。如图所示:右键点击设备----转换设备,选择需更换的设备即可。