问题描述:
M2x8程序编译没有问题,下载时报错“输出内存的相同字节被写入不同任务中”,怎么处理?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
在Somachine中,输出Q点的同一字节的不同位不允许在不同任务被写入,例如%QX0.0 在Mast中输出,%QX0.1在Task中输出。可采取定义全局变量的方式,映射到输出Q点上,这样可以实现同一字节中的不同位在不同任务中输出。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在Somachine中,输出Q点的同一字节的不同位不允许在不同任务被写入,例如%QX0.0 在Mast中输出,%QX0.1在Task中输出。可采取定义全局变量的方式,映射到输出Q点上,这样可以实现同一字节中的不同位在不同任务中输出。
是否有帮助?