我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
通过PLC_W控制M2x8启停时,可以控制其stop,但无法控制其Run?
问题描述:
通过PLC_W控制M2x8启停时,可以控制其stop,但无法控制其Run?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

通过PLC_W.q_wPLCControl与PLC_W.q_wuiOpenPLCControl系统变量控制其启停

执行该STOP/RUN需添加重新定位表,执行顺序:

STOP:PLC_W.q_wPLCControl 赋值01,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

RUN: PLC_W.q_wPLCControl 赋值02,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

运行情况下可以通过PLC在线赋值,给Stop命令,使PLC处于Stop状态

但当PLC处于Stop状态时,USB编程口处于通信受限制状态,无法通过在线赋值给Run命令,可通过串口(比如说HMI,Modscan等)给Run命令,使其处于Run状态。