我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218 Modbus主站Modbus_IOScanner 断线后可能无法自动恢复,怎么处理?
问题描述:
M218 Modbus主站Modbus_IOScanner 断线后可能无法自动恢复,怎么处理?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

目前Modbus_IOScanner在断线后无法自动恢复,如果有自恢复的要求,建议使用编程的方式,通过Read_Var,Write_Var或Write_Read_Var建立与Modbus设备通讯。