我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM5SPS3配电模块的特性?
问题描述:
TM5SPS3配电模块的特性?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在Somachine中文帮助文档中无法找到TM5SPS3相关资料,可在英文帮助文档中找到相关资料文档。

主要特性

24Vdc I/O电源段上供应的最大电流

6300mA

生成的TM5电源总线电流

750mA