Somachine平台PLC是否有功能块能获取当前任务循环时间?
问题描述:
Somachine平台PLC是否有功能块能获取当前任务循环时间?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
用户可以添加Toolbox_Advance库,调用GetCurrentTaskCycle功能块获取当前任务循环时间。如果这个功能块在一个非循环任务中调用,功能块返回值将为0,获取的当前时间currentTime也是0。
是否有帮助?


用户可以添加Toolbox_Advance库,调用GetCurrentTaskCycle功能块获取当前任务循环时间。如果这个功能块在一个非循环任务中调用,功能块返回值将为0,获取的当前时间currentTime也是0。
是否有帮助?