我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件中PLC_W有哪些控制命令代码?

问题描述:
SoMachine软件中PLC_W有哪些控制命令代码?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

PLC_W_STOPPLC_W_RUNPLC_W_RESET_COLDPLC_W_RESET_WARM

通过PLC_W.q_wPLCControlPLC_W.q_wuiOpenPLCControl系统变量控制其启、停、冷启、暖启

执行需添加重新定位表,执行顺序:

STOPPLC_W.q_wPLCControl 赋值01PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

RUN PLC_W.q_wPLCControl 赋值02PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

COLD RESETPLC_W.q_wPLCControl 赋值04PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

WARM RESET PLC_W.q_wPLCControl 赋值08PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699