我们今天能为您提供什么帮助?

通过SoMachine软件如何判断一个PLC内部是否有程序?

问题描述:
通过SoMachine软件如何判断一个PLC内部是否有程序?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

1、 新建一个与实际设备同型号的项目,在MyController->通讯设置->处扫描网络

2、 MyController->应用->更新列表

3、 有程序时显示:Application,无程序时显示:(PLC中没有应用)