我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine编程中INT、BOOL型数组如何映射到实际地址?
问题描述:
SoMachine编程中INT、BOOL型数组如何映射到实际地址?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

例如:Test_1 AT %MW100 :ARRAY [0..9] OF INT;

以上示例中%MW100为起始地址,Test_1中的10个数的地址依次为%MW100——%MW109

但是在现在的软件版本Somachine V3.1中BOOL型数据是不允许映射到实际地址中,如:

Test_1 AT %MX200.0 :ARRAY [0..15] OF BOOL;这种写法是不允许的。