我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine软件中定义变量时初始值是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

对于所有声明,默认初始化值为0,但是您可以在每个变量和数据类型的声明中添加用户定义的初始化值。用户定义的初始化可通过赋值操作符 := 来生成,也可以是任何有效的 ST 表达式。因此,常量值以及其他变量或函数可用于定义初始化值。