我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M2x8、M2x1 含有Canopen接口的控制器,其最大IO点数是否包含Canopen从站的IO点数?
问题描述:
M2x8、M2x1 含有Canopen接口的控制器,其最大IO点数是否包含Canopen从站的IO点数?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

不包含,其最大IO点数仅仅指的是其本体后面扩展的IO模块的点数,Canopen从站的点数不包含在其中。