我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine软件中如何直接使用中文来定义变量名称

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine软件默认是无法使用中文来直接定义变量名称的,写中文进去会报如下错误。

这时需要在“工程”中选择“工程设置”在“Compile options”中勾选“标示符允许unicode字符”,如下图高亮处所示。

然后在全局或局部变量中就可以直接使用中文名称了


需要特别注意的是,这个功能只有在SoMachine 4.1及以上版本中才能实现,如果是SoMachine 3.1“工程设置”中无此选项,无法实现直接使用中文定义变量名称。