我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine平台PLC同Building的温控器TC3xx系列通信时需要注意什么?
问题描述:
Somachine平台PLC同Building的温控器TC3xx系列通信时需要注意什么?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

TC3xx系列的Modbus通信参数4800-odd-8-1

注意温控器可读的变量,比如说寄存器的话就是03----13为可读,即在温控器那边已定义。其余未定义的寄存器,可能会导致PLC读写报错。