Somachine新版本软件打开旧版本编写的程序时,需不需要勾选更新所有库?
问题描述:
Somachine新版本软件打开旧版本编写的程序时,需不需要勾选更新所有库?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
比如说某一个库文件在旧版本中为2.0.0.1,新版本中为2.0.0.3,如果勾选则在新版本软件中更新至2.0.0.3,如果不勾选在继续在新版本中使用2.0.0.1的库文件。需要注意的是,如果调用自定义的库文件,请先更新库文件再加载在新版本的Somachine软件中,否则可能导致编译出错。

是否有帮助?