我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M2*8中Retain和persistent型变量内存分别有多少?
问题描述:
M2*8中Retain和persistent型变量内存分别有多少?

所属产品线:
Modicon M258; Modicon M238; Modicon M218

解决方法:

M218:retain 744 bytes,persistent 144 bytes

M238:retain 8186 bytes(包括用户可用和系统库占用),persistent 400 bytes
M258:retain 32K,persistent 64k