我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine仿真模式中为什么读取系统时间比PC时钟晚8个小时?如何可以与PC时钟时间一致?
问题描述:
SoMachine仿真模式中为什么读取系统时间比PC时钟晚8个小时?如何可以与PC时钟时间一致?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以,仿真模式下默认读取的是欧洲时间,所以比PC时间晚8个小时。可以利用功能块SysTimeRtcSetTimezone的输入管脚pTimezone的第五位iBias设置成0,即与PC机的时钟一致。iBias默认的为-28800为欧洲时间。