我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Somachine Basic中,%SW52为月份和日期,怎么编写程序把月份和日期从%SW52中“抽”出来?
问题描述:
在Somachine Basic中,%SW52为月份和日期,怎么编写程序把月份和日期从%SW52中“抽”出来?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

%SW52的低8位为日期(Day),高8位为月份(Month)

我们将日期(Day)赋值给%MW1,月份(Month)赋值给%MW2

则可编写:%MW1:=SHR(%SW52,8)   %MW2:=%SW52 AND 16#FF

这样的话我们就可以将PLCRTC(月份、日期)分开写给第三方设备。