我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine V4.1 SP1支持哪些操作系统?软件需要哪些组件才能正确运行?
问题描述:
Somachine V4.1 SP1支持哪些操作系统?软件需要哪些组件才能正确运行?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine 软件支持以下操作系统:

  • Microsoft Windows®  7 专业版 32

  • Microsoft Windows®  7 专业版 64

  • Microsoft Windows®  8.1 专业版 32

  • Microsoft Windows®  8.1 专业版 64

需要下列组件才能正确运行

  • Microsoft .NET Framework 3.5

  • Microsoft .NET Framework 4.0