问题描述:
M258中的切片式配电模块TM5SPS1和TM5SPS2的区别是什么?所属产品线:
Modicon M258解决方法:
TM5SPS1配电模块只能给IO模块供电,不能给总线供电。TM5SPS2配电模块不仅可以给IO模块供电,也可以给总线供电。如果电源容量超限是针对于TM5的总线段中的提示报警,那么可以考虑检查一下电源模块是否选择不当。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TM5SPS1配电模块只能给IO模块供电,不能给总线供电。TM5SPS2配电模块不仅可以给IO模块供电,也可以给总线供电。如果电源容量超限是针对于TM5的总线段中的提示报警,那么可以考虑检查一下电源模块是否选择不当。
是否有帮助?