我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M258和ATV312变频器Canopen通信失败诊断流程?
问题描述:
M258和ATV312变频器Canopen通信失败诊断流程?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

1.M258 CAN STS LED判断Canopen主站的状态;
2.判断ATV312的NMT状态和节点状态可借助于集成数码管右边的两个指示灯CAN ERR和CAN RUN以及COM菜单下的Erco的错误代码;
3.如果主站状态正常,可借助Somachine提供的NMT命令按钮结合ATV312所处的NMT状态对ATV312进行调试;
4.如果主站总线关闭,需要再确认M258和ATV312之间的物理连接没有错误。