我们今天能为您提供什么帮助?

TM5SPS2配电模块15、16端子正常供24V电源且没有超负载的情况下e灯闪烁的原因是什么?

问题描述:
TM5SPS2配电模块15、16端子正常供24V电源且没有超负载的情况下e灯闪烁的原因是什么?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

E灯闪烁的原因有:TM5电源总线过载;通过外部电源供电的24Vdc I/O电源电压过低;通过外部电源供电的TM5电源总线输入电压过低。从以上原因上看,只有TM5电源总线输入过低,查看接线图:发现15、16与25、26都需接入24V电源,25、26未接入电源导致TM5总线电源电压过低。

2013-2-1 23:23 上传

点击文件名下载附件