我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine平台下的M258 PLC在Somachine V4.1中相比V3.1来讲,是不是增加了什么输入输出模块?
问题描述:
Somachine平台下的M258 PLC在Somachine V4.1中相比V3.1来讲,是不是增加了什么输入输出模块?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

相比Somachine V3.1来讲,在V4.1中我们可以添加16点的输入模块TM5SDO16T、16点的输出模块TM5SDI16D。在V3.1及之前版本中是没有16点的输入输出模块的。且这二个模块从2014-7-1其开始可以订货。以下是这二个模块的信息:

TM5SDO16T:直流24V,16点源型晶体管输出,0.5A;

TM5SDI16D: 直流24V,16点数字量漏型输入;