我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M258/LMC058中有多少种电子模块接线端子,它们的区别是什么?
问题描述:
M258/LMC058中有多少种电子模块接线端子,它们的区别是什么?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

如下:(TM5ACTB16为新增接线端子,201407上市)

编号

参考号

描述

颜色

1

TM5ACTB06

针对 24 Vdc I/O 模块设计的 6 针端子块。

白色

2

TM5ACTB12

针对 24 Vdc I/O 模块设计的 12 针端子块。

白色

3

TM5ACTB12PS

针对 24 Vdc 配电模块 (PDM)、接口配电模块 (IPDM) 和接收器电子模块 (TM5SBER2)设计的 12 针端子块。

灰色

4

TM5ACTB32

针对 240 Vac I/O 模块设计的 12 针端子块。

黑色

5

TM5ACTB16

针对 24 Vdc I/O 模块设计的 16 针端子块。

白色