我们今天能为您提供什么帮助?

TM5SAO4L与TM5SAO4H的相同点与不同点之处分别是什么?

问题描述:
TM5SAO4L与TM5SAO4H的相同点与不同点之处分别是什么?

所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

相同之处:都是4通道的模拟量输出模块,可以配置成-10--10V电压,0--20ma电流输出,比如说配置成-10—10V电压时,输出的范围都是-32768—32767

不同之处,TM5SAO4H精度是16位,TM5SAO4L的精度是12位。

此处的精度非输出范围,比如说配置成电压输出,精度为16位,则对应的精度为1/65536

配置成电压输出,精度为12为,则对应的精度为1/8192